990-91202A-017

Specifiche del kit interruttore delle batterie E3SOPT008

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il kit interruttore delle batterie (E3SOPT008) deve essere utilizzato solo con Easy UPS 3S e Easy UPS 3S Pro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Interruttore delle batterie LV438118+LV438135 o
LV438880
Configurazione massima 4 ore di autonomia
Tipo di batteria VRLA
Numero di blocchi 32–40
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 10
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?