990-5993C-005

Abladen des modularen Batterieschranks von der Palette

  1. Transportieren Sie den modularen Batterieschrank mit einem Gabelstapler an seinen endgültigen Standort.
  2. Entfernen Sie die Rampe von der Palette und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
  3. Platzieren Sie die Rampe vor der Palette.
  4. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die für den Versand verwendeten Verankerungen. Entsorgen Sie die Versandverankerungen.
  5. Rollen Sie den modularen Batterieschrank von der Palette herunter.
  6. Schieben Sie den modularen Batterieschrank an seinen Montagestandort und senken Sie mit einem Schraubenschlüssel die Nivellierfüße ab. Stellen Sie sicher, dass der Schrank gerade aufgestellt ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?