990-5993C-024

Remova o Gabinete de baterias modulares do palete

  1. Mova o gabinete de baterias modulares para a área final de instalação usando uma empilhadeira.
  2. Remova a rampa do palete e remova o material enviado.
  3. Coloque a rampa na frente do palete.
  4. Afrouxe os parafusos e remova os suportes de transporte. Elimine os suportes de transporte.
  5. Desça o gabinete de baterias modulares do palete.
  6. Mova o gabinete de baterias modulares para o local de instalação e use uma chave inglesa para nivelar os pés. Certifique-se de que o gabinete esteja nivelado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?