990–5993B–017

Rimuovere l'armadio delle batterie modulari dal pallet

  1. Spostare l'armadio delle batterie modulari fino all'area di installazione finale servendosi di un elevatore a forca.
  2. Rimuovere la rampa dal pallet, quindi rimuovere il materiale di imballaggio.
  3. Posizionare la rampa di fronte al pallet.
  4. Svitare i bulloni e rimuovere le staffe di imballaggio. Smaltirle.
  5. Far scivolare l'armadio delle batterie modulari giù dal pallet.
  6. Spostare l'armadio fino a raggiungere la posizione di installazione e utilizzare un cacciavite per abbassare i piedini di livellamento. Assicurarsi che l'armadio sia livellato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?