990-5993C-005

Anschließen der Kabel zwischen der Easy UPS 3M und dem modularen Batterieschrank

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Verwenden Sie zur Installation mit der Easy UPS 3M nicht die mit dem modularen Batterieschrank mitgelieferten Kabel, sondern das Kabelkit E3MOPT006.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
  1. Entfernen Sie die Kabelbox von der Rückseite des modularen Batterieschranks.

    Rückansicht des modularen Batterieschranks

  2. Drehen Sie die Kabelbox um und installieren Sie sie.
  3. Entfernen Sie die rechte oder linke Seitenwand.

    Vorderansicht des modularen Batterieschranks

  4. Schließen Sie die Batteriekabel (optionales Kit E3MOPT006) an den Schienen an.

    Rechte Seitenansicht des modularen Batterieschranks

  5. Wenn die Installation mehr als einen modularen Batterieschrank umfasst, schließen Sie die Batteriekabel (Kit E3MOPT006) zwischen den modularen Batterieschränken an.
  6. Bringen Sie die Seitenwand wieder an.
  7. Befestigen Sie die Kabel an den Zugentlastungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?