990–5993B–001

Zdejmowanie modułowej szafy bateryjnej z palety

  1. Przenieś modułową szafę bateryjną do ostatecznego miejsca instalacji, używając wózka widłowego.
  2. Usuń rampę z palety i zdejmij opakowanie.
  3. Umieść rampę przed paletą.
  4. Poluzuj śruby i usuń wsporniki transportowe. Wyrzuć wsporniki transportowe.
  5. Zsuń modułową szafę bateryjną z palety.
  6. Przesuń modułową szafę bateryjną do miejsca montażu i użyj klucza, aby obniżyć nóżki poziomujące. Sprawdź, czy szafa jest wypoziomowana.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?