990–5993B–001

모듈형 배터리 캐비닛에 배터리 설치

  1. 배터리 선반 전면에서 플레이트를 제거합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  2. 핸들을 잡고 배터리 모듈을 한 번에 스트링 한 개씩 아래에서 위로 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  3. 각 배터리 모듈의 핸들을 아래로 누릅니다.
  4. 배터리 모듈 전면에서 제공된 나사를 이용하여 각 배터리 모듈을 고정합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  5. 전원 단자를 배터리에 연결합니다.

    배터리 모듈 전면 모습

  6. 배터리 선반 전면에 플레이트를 다시 설치합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?