사양
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모듈형 배터리 캐비닛은
반드시 내부 배터리가
포함된 Easy UPS 3S와 함께 사용해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
| 주의 사항 |
|---|
|
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에
대한 자세한 내용은
UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
| 공칭 배터리 전압(V) | 480 |
| 배터리 유형 | 연축전지 |
| 스트링당 블록 수 | 40 |
| 최대 단락 용량(ICW) | 10kA |
위험