990–5993B–001

Easy UPS 3S와 모듈형 배터리 캐비닛 간 케이블 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 케이블을 분리하여 정렬합니다.
  1. 모듈형 배터리 캐비닛 후면에서 전선관을 제거합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

  2. 전선관을 돌려 설치합니다.
  3. 오른쪽 또는 왼쪽의 패널을 제거합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 전면 모습

  4. 제공된 배터리 케이블을 부스바에 연결합니다.
    • 10~20kVA UPS: WH100138(Bat+), WH100139(N), WH100140(Bat-), WH100145(PE)
    • 30~40kVA UPS: WH100141(Bat+), WH100142(N), WH100143(Bat-), WH100146(PE)

    모듈형 배터리 캐비닛 우측 측면 모습

  5. 설치 과정에서 하나 이상의 모듈형 배터리 캐비닛을 설치하는 경우 모듈형 배터리 캐비닛 간에 배터리 케이블을 연결합니다.
  6. 온도 센서 E3SOPT003을 설치합니다(가능한 경우).

    모듈형 배터리 캐비닛 우측 측면 모습

  7. 배터리 온도 센서 케이블을 전선관을 통해 UPS에 배선합니다. 케이블을 J2–1 및 J2–2에서 분리하고 배터리 온도 센서를 연결합니다.
  8. 측면 패널을 다시 설치합니다.
  9. 케이블을 케이블 릴리프에 고정합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?