990-5993C-024

Instalação de baterias no gabinete de baterias modulares em sistemas de 400 V

  1. Remova a placa da parte frontal das prateleiras de bateria.
  2. Segurando a alça, instale os módulos de bateria um por vez, de baixo para cima.
  3. Empurre para baixo cada módulo de bateria pela alça e fixe-o com o parafuso fornecido na frente do módulo de bateria.

    Vista frontal do módulo de bateria

  4. Remova os tubos de isolação dos terminais elétricos e conecte os terminais elétricos às baterias.
  5. Recoloque a placa da frente das prateleiras de bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?