990-91190B-037

电磁兼容性

注意
当心电磁干扰
根据 IEC 62040-2 标准,本产品属于 C3 类产品。本产品适用于第二环境中的商业和工业应用,可能存在安装限制或需要采取其他措施以防止干扰。第二环境包括所有商业、轻工业和工业场合,但不包含无需变压器可直接接入公共低压市电的住宅、商业和轻工业场所。安装和布线必须遵循电磁兼容性规则,例如:
  • 隔离线缆,
  • 在适当时候使用屏蔽线缆或专用线缆,
  • 使用接地金属线缆托盘和支架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?