990-91190B-037

重要安全说明 - 请妥善保管

安装、操作、维修或维护设备前,请先仔细阅读这些说明,查看并熟悉相关设备。以下安全消息可能会贯穿本手册始终或印刷在设备上,旨在对潜在危险发出警告或对澄清或简化操作的信息引起关注。

在“危险”或“警告”安全消息中添加此符号表示此处存在电气危险,若不遵守可能会导致人身伤害。

此为安全警报符号,用于提醒您此处存在潜在的人身伤害危险。请遵守带有此符号的所有安全消息,以免造成人身伤亡事故。

危险
危险表示危险状况,如不避免,将导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
警告表示危险状况,如不避免,可能会导致人员死亡或严重伤害。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
小心表示危险状况,如不避免,可能会导致轻度或中度人身伤害。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
注意用于描述不会造成人身伤害的操作。此类安全消息不应使用安全警报符号。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请注意:

电气设备应仅限有资质的人员来安装、操作、维修和维护。对于不按照本手册操作引起的任何后果,施耐德电气概不承担任何责任。

有资质的人员是指具备电气设备构造、安装和操作的相关技能和知识、接受过安全培训、能够识别并避免相关危险的人员。

根据 IEC 62040-1:“不间断电源系统 (UPS) -- 第 1 部分:安全要求”,此设备(包括电池)必须由熟练人员检查、安装和维护。

熟练人员是指具有相关教育和经验、能够识别风险并避免设备潜在危害的人员(请参阅 IEC 62040-1 第 3.102 节)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?