990-91190A-037

环境

  工作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) -25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F)
相对湿度 0 - 95% 无冷凝 0 - 95% 无冷凝
防护级别 IP20
颜色 RAL 9003 白色
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?