990-91190A-037

连接电源线

  1. 将 PE 线缆连接至 PE 铜排。

    维护旁路面板正面视图

  2. 将输入线缆连接到维护旁路开关 (MBB)。
  3. 将 UPS 1 输出线缆连接到设备输出开关 1 (UOB1)。
  4. 将 UPS 2 输出线缆连接到设备输出开关 2 (UOB2)。
  5. 将系统输出线缆连接到系统输出线缆接入区。
  6. 使用随附的线缆扎带将线缆固定到线缆扣上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?