990-91190A-037

连接信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设。
  1. 取下维护旁路开关 (MBB) 的塑料盖,以便操作辅助开关。
  2. 在维护旁路开关 (MBB) 与 UPS 1 / UPS 2 之间连接 18 AWG 信号线(需另购)。请使用以下其中一种方法。
  3. 将信号线固定到线缆扣中。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?