990-91190A-037

将维护旁路面板固定到墙上

小心
小心人身伤害和设备损坏
  • 安装维护旁路面板的墙壁或机架应结构稳固且足以支持设备的重量。
  • 使用适合墙壁/机架类型的五金件。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 在墙面上测量并标记四个固定孔。
  2. 在四个标记处钻孔并安装固定螺栓。
  3. 拧下螺钉并打开维护旁路面板的内门。

    维护旁路面板正面视图

  4. 提起维护旁路面板,将它靠在墙壁上,并对准四个固定螺栓。将维护旁路面板固定到墙上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?