990-91190A-028

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) от -25°C до 55°C (от -13°F до 131°F)
Относительная влажность 0–95 % без конденсации 0–95 % без конденсации
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, белый
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?