990-91190A-028

Подключение сигнальных кабелей

Примечание: Проложите сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей.
  1. Для получения доступа к дополнительным переключателям снимите пластиковую крышку с переключателя сервисного байпаса MBB.
  2. Соедините переключатель сервисного байпаса MBB с ИБП 1 и ИБП 2 с помощью сигнальных кабелей 18 AWG (не входят в комплект). Используйте один из двух методов, показанных ниже.
  3. Прикрепите сигнальные кабели к фиксаторам кабеля.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?