990-91190A-028

Технические характеристики для систем 400 В

Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе

Максимально допустимый ток короткого замыкания на входе для параллельной панели сервисного байпаса: ICC=10 кА.

Рекомендуемые сечения кабелей

Размеры кабелей в данном руководстве основаны на:

  • Одножильные кабели типа U1000 R02V

  • Характерно для кабелей переменного тока: Максимальная длина: 70 м с падением напряжения в линии < 3 %, установка в перфорированные кабельные лотки, изоляция из прошитого полиэтилена, однослойное расположение треугольником, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений по току (THDI) — от 15 до 33 %, 35 °C при 400 В, группировка по четыре соприкасающихся кабеля

ИБП Кабель Сечение кабеля на фазу (мм²)
10 кВА Выход ИБП 1/ Выход ИБП 2 6
Вход системы 16
Выход системы 16
PE 10
15 кВА Выход ИБП 1/ Выход ИБП 2 6
Вход системы 16
Выход системы 16
PE 10
20 кВА Выход ИБП 1/ Выход ИБП 2 10
Вход системы 25
Выход системы 25
PE 10
30 кВА Выход ИБП 1/ Выход ИБП 2 16
Вход системы 35
Выход системы 35
PE 16
40 кВА Выход ИБП 1/ Выход ИБП 2 25
Вход системы 50
Выход системы 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?