990-91190A-028

Монтаж панели сервисного байпаса на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа панели сервисного байпаса выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес устройства.
  • Используйте подходящее оборудование для типа стены / стойки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест и установите анкерные болты.
  3. Снимите винты и откройте внутреннюю дверцу панели сервисного байпаса.

    Панель сервисного байпаса: вид спереди

  4. Поднимите панель сервисного байпаса, поместите ее рядом со стеной и выровняйте в соответствии с четырьмя анкерными болтами. Закрепите панель сервисного байпаса на стене.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?