990-5454C-037

最终安装

危险
小心触电、爆炸或电弧
在产品通电之前,必须正确装回所有面板和盖板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 重新装回四块前盖板。
    注: 空电池柜随附两种不同的断路器盖板。请安装适用的电池断路器盖板。

    底部进线系统

    顶部进线系统

  2. 使用 M6 螺钉将正面固定支架紧固至空电池柜。

    空电池柜正面视图

  3. 将正面固定支架固定到地面。
    注: 地面固定螺栓须另购。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?