990-5454C-037

空电池柜的线缆连接准备 - 顶部线缆接入

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 拆下固定电池断路器板的 8 颗螺钉。妥善保管螺钉以备后用。

    空电池柜正面视图

  2. 拆下电池断路器板。
  3. 将电池断路器板安装到空电池柜的顶层搁板上。

    空电池柜正面视图

  4. 用 6 颗螺钉紧固电池断路器板底部。
  5. 用 2 颗螺钉紧固电池断路器板两侧。

    空电池柜正面视图

  6. 拆下电源线的密封盖板 (a) 和信号线的密封盖板 (b)。

    空电池柜正面视图

  7. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线和信号线。
  8. 重新装回密封盖板。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    妥善处理钻孔的锐边,以免损坏线缆。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?