990-5454C-037

在空电池柜中安装电池

警告
设备搬运须知
安装电池后的电池柜不得搬运。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将电池置于空电池柜中的搁板上,并将电池互连。
    注: 请勿挡住搁板角落上用于在各层搁板之间布设线缆的孔。

    空电池柜正面视图

  2. 在标签上记下空电池柜中的电池配置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?