990-5454C-037

空电池柜的摆放

危险
小心触电、爆炸或电弧
钻孔时请妥善覆盖空电池柜,防止灰尘或其他导电部件进入系统。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 仅适用于带两个空电池柜的系统:从相邻电池柜中移除所示的侧面板。
    警告
    小心电弧
    • 请勿对本产品进行机械改造(包括拆除机柜组件或钻孔/切割),安装手册另有说明的除外。
    • 无论采用何种安装类型(包括框架之间无空气间隙的并机安装或最右侧机柜和/或最左侧机柜靠墙放置的安装),每个机柜都必须安装侧面板。两个空电池柜合并在一起将视为一个机柜,必须在左右两侧安装侧面板。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  2. 将空电池柜摆放到最终安装区域。
    注: 空电池柜后面应留出 100 mm 空间以确保空气流通。
  3. 将背面固定支架固定到地面。
    注: 地面固定螺栓须另购。

    空电池柜背面视图

  4. 仅适用于带两个空电池柜的系统:在空电池柜之间安装顶部并柜支架。

    两个空电池柜正面视图

  5. 拆下所示的四块盖板。

    空电池柜正面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?