990-5994B-025

Podłączanie przewodów sygnałowych dla zasilacza Easy UPS 3M

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
  1. Zdejmij plastikową osłonę przełącznika obejścia serwisowego MBB, aby uzyskać dostęp do przełączników AUX.
  2. Podłącz kable sygnałowe (niedostarczone w zestawie) trzech przełączników AUX w przełączniku obejścia serwisowego MBB do zasilacza UPS.
  3. Przymocuj kable sygnałowe do wsporników kabli:
  4. Zamknij wewnętrzne drzwi i przymocuj je za pomocą śrub.
  5. Zamknij przednie drzwi.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.