990-5994B-025

Montowanie równoległego panelu obejścia serwisowego na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażenia ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj Panel obejścia serwisowego na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj sprzętu odpowiedniego do typu ściany/stojaka.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Odmierz i zaznacz cztery miejsca na otwory do montażu w ścianie.
  2. Wywierć dziury we wszystkich czterech oznaczonych miejscach i zamontuj kołki rozporowe.
  3. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi.
  4. Zamontuj równoległy panel obejścia serwisowego na ścianie.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.