990-91189E-012

Raccorder les câbles d'alimentation dans l'ASI 30 kVA

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez le panneau inférieur.

    Vue arrière de l'ASI 30 kVA

  3. Dans les systèmes à alimentation secteur double, retirez le support d'alimentation secteur simple.

    Vue arrière de l'ASI 30 kVA

  4. Acheminez les câbles d'alimentation via la partie inférieure de l'ASI.
  5. Raccordez le câble PE au jeu de barres PE.

    Vue arrière de l'ASI 30 kVA

  6. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  7. Raccordez les câbles de batterie si l'ASI doit être équipée de batteries externes pour une autonomie étendue.
    NOTE: Assurez-vous que le type et le nombre de blocs sont identiques à ceux des batteries internes.
  8. Réinstallez le panneau inférieur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?