990-91189C–028

Подключение силовых кабелей в ИБП мощностью 30 кВА

  1. Убедитесь, что все выключатели установлены в положение ВЫКЛ (разомкнуто).
  2. Снимите нижнюю панель.

    ИБП мощностью 30 кВА, вид сзади

  3. В системах с двумя вводами удалите перемычку одиночного ввода питания.

    ИБП мощностью 30 кВА, вид сзади

  4. Проложите силовые кабели через нижнюю часть ИБП.
  5. Подключите кабель PE к шине PE.

    ИБП мощностью 30 кВА, вид сзади

  6. Подсоедините кабели входа, выхода и байпаса (если применимо).
  7. Подсоедините кабели батарей, если в ИБП требуется использовать внешние батареи для увеличения времени работы.
    Примечание: Убедитесь, что тип и число батарей совпадают с данными внутренних батарей.
  8. Установите нижнюю панель на место.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?