990-91189F-017

Collegamento dei cavi di alimentazione nell'UPS da 30 kVA

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere la piastra inferiore.

    Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA

  3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere la staffa per la rete di alimentazione singola.

    Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA

  4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  5. Collegare il cavo PE alla sbarra PE.

    Vista posteriore dell'UPS da 30 kVA

  6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se presenti).
  7. Collegare i cavi della batteria se l'UPS dispone di batterie esterne per una maggiore autonomia.
    NOTA: Assicurarsi che il tipo e il numero di blocchi corrisponda a quello delle batterie interne.
  8. Reinstallare la piastra inferiore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.