990-91189E-005

Anschließen der Leistungskabel in der USV 20 kVA

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
  2. Nehmen Sie die Abdeckung der Kabelbox ab.

    Rückansicht

  3. In Systemen mit zweifacher Netzeinspeisung entfernen Sie die Sammelschiene für einfache Netzeinspeisung.
  4. Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Unterseite der Kabelbox.
  5. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
  6. Schließen Sie die Eingangs-, Ausgangs- und (sofern relevant) Bypass-Kabel an.
  7. Schließen Sie die Batteriekabel an, sofern die USV externe Batterien zur Verlängerung der Laufzeit nutzen soll.
    HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass derselbe Typ und dieselbe Anzahl der Blöcke verwendet werden wie bei den internen Batterien.
  8. Bringen Sie die Abdeckung der Kabelbox wieder an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?