990-91189E-005

Abladen der USV von der Palette

  1. Transportieren Sie die USV mit einem Gabelstapler an ihren endgültigen Standort.
  2. Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und die Rampe von der USV.
  3. Platzieren Sie die Rampe auf der Palette und befestigen Sie die Rampe dann mithilfe der mitgelieferten Schrauben.
  4. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie für den Versand verwendeten Verankerungen. Entsorgen Sie die Versandverankerungen.
  5. Rollen Sie den USV von der Palette herunter.
  6. Schieben Sie die USV an ihren endgültigen Standort und senken Sie mit einem Schraubenschlüssel die Nivellierfüße ab. Stellen Sie sicher, dass der Schrank gerade aufgestellt ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?