Einsetzen der Batterien in die 400-V-USV
WARNUNG |
|---|
|
GEFAHR VON LICHTBOGENENTLADUNG
Achten Sie bei der Installation der Batteriemodule darauf,
die Batteriekabel nicht zu beschädigen. Heben Sie die Batteriekabel
von den Batteriefächern ab, bevor Sie die Batteriemodule in den
Schrank schieben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Entfernen Sie die Platte vor den Batteriefächern.
- Schneiden Sie die drei Kabelbinder durch, mit denen die Batteriekabel am Rahmen befestigt sind.
- Entfernen Sie die Schrauben, bevor Sie die Batteriemodule laden. Bewahren Sie die Schrauben zur späteren Verwendung auf.
- Halten Sie den Griff und installieren Sie die Batteriemodule
von unten nach oben und jeweils eine Reihe auf einmal.HINWEIS: Bei 10–20-kVA-USV-Systemen verlaufen die Batteriereihen vertikal, bei 30-kVA-USV-Systemen horizontal. Wenn die 10–20-kVA-USV nur eine Batteriereihe enthält, sollten die Batterien in der Mitte platziert werden. Wenn die 10–20-kVA-USV zwei Batteriereihen enthält, sollten die Batterien seitlich links und rechts installiert werden.HINWEIS: Achten Sie bei der Installation der Batterieeinheit darauf, die Batteriekabel nicht zu beschädigen.
- Drücken Sie den Griff jedes Batteriemoduls nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten M5-Schraube vor dem Batteriemodul.
- Entfernen Sie die Schrumpfschläuche von den Stromanschlüssen und verbinden Sie diese mit den Batterien.
- Setzen Sie die Platte vor den Batteriefächern wieder ein.
WARNUNG