990-91189C–028

Электромагнитная совместимость

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность электромагнитных помех
Этот продукт относится к категории C3 в соответствии с требованиями стандарта IEC 62040-2. Данный продукт предназначен для коммерческих и промышленных областей применения второй категории потребителей – для предотвращения помех могут требоваться ограничения при установке или дополнительные меры. Потребители второй категории включают все коммерческие предприятия, объекты легкой промышленности и промышленные площадки, не подключенные непосредственно (без промежуточного трансформатора) к низковольтной питающей сети, обслуживающей здания коммунального назначения. Установка и подключение должны выполняться в соответствии с правилами электромагнитной совместимости, например:
  • разделение кабелей,
  • использование экранированных или специальных кабелей в соответствующих случаях,
  • использование заземленных металлических кабельных лотков и опор.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?