990-91189C–028

Установка батарей в ИБП

  1. Снимите крышку спереди батарейных полок.

    ИБП мощностью 30 кВА, вид спереди

  2. Устанавливайте батареи поочередно, начиная снизу вверх.
    Примечание: Для ИБП мощностью 10–20 кВА линейки батарей располагаются вертикально, а для ИБП мощностью 30 кВА — горизонтально. Если ИБП 10–20 кВА содержит одну линейку аккумуляторных батарей, то батареи необходимо разместить в середине. Если ИБП 10–20 кВА содержит две линейки аккумуляторных батарей, то батареи необходимо разместить справа и слева.

    ИБП мощностью 10–20 кВА, вид спереди

    ИБП мощностью 30 кВА, вид спереди

  3. Закрепите батареи винтами на передней панели.
  4. Снимите термоусадочные трубки с клемм питания и подключите клеммы питания к батареям.
  5. Установите крышку спереди батарейных полок.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?