990-91189C–028

Контрольный список при установке

  • ИБП и батареи не повреждены.

  • ИБП установлен в помещении с регулируемой внутренней температурой, в котором отсутствуют токопроводящие загрязняющие вещества.

  • ИБП установлен на огнестойкой, ровной и устойчивой поверхности, способной выдержать вес этого оборудования.

  • Защита вышестоящей входной сети установлена согласно Необходимая защита линий на входе и выходе и сечения кабелей и местным нормативным требованиям.

  • Силовые кабели подсоединены согласно инструкциям в этом руководстве.

  • Сигнальные кабели подсоединены согласно инструкциям в этом руководстве.

  • Кабели батарей подсоединены согласно инструкциям в этом руководстве.

  • Все защитные крышки установлены.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?