990-91189C–028

Подключение силовых кабелей в ИБП мощностью 10 – 15 кВА

  1. Убедитесь, что все выключатели установлены в положение ВЫКЛ (разомкнуто).
  2. Снимите крышку с силовых клемм.

    ИБП мощностью 10–15 кВА, вид сзади

  3. В системах с двумя вводами удалите кабель одиночного ввода питания.

    ИБП мощностью 10–15 кВА, вид сзади

  4. Проложите кабели питания к клеммам снизу.
  5. Подключите кабель PE к клемме PE.

    ИБП мощностью 10–15 кВА, вид сзади

  6. Подсоедините кабели входа, выхода и байпаса (если применимо).
  7. Подсоедините кабели батарей, если в ИБП требуется использовать внешние батареи для увеличения времени работы.
    Примечание: Убедитесь, что тип и число батарей совпадают с данными внутренних батарей.
  8. Установите крышку распределительной коробки на место.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?