990-91078G-037

并机系统中的信号线连接

  1. 连接并机系统所有 UPS 之间的可选并机线缆。
    注: 参见通信接口查看并机端口的位置。
  2. 如果是 10/15/30/40 kVA UPS,则拆下 UPS 右侧盖板。如果是 20 kVA UPS,则拆下 UPS 左侧盖板。将并机板向外拉出。
  3. 根据系统配置,拆下并机板上的跳线:
    • 在由两台 UPS 组成的并机系统中,拆下两块板上 J34、J36、J38、J39、J42 跳线。
    • 在由 3-4 台 UPS 组成的并机系统中,拆下所有跳线。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?