990-91078G-037

本产品中使用的符号

接地符号。

保护性接地/设备接地导线符号。

直流电符号,也称为 DC。

交流电符号,也称为 AC。

正极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的正极接线端子。

负极符号,用于标识辅助或发电(直流电)设备的负极接线端子。

电池符号。

这是静态开关符号,用于标识负载开关(用于在无活动部件的情况下连接或断开负载的电源)。

AC/DC 转换器(整流器)符号,用于标识 AC/DC 转换器(整流器),对于用电设备,则为电源插座。

DC/AC 转换器(逆变器)符号,用于标识 DC/AC 转换器(逆变器),对于用电设备,则为电源插座。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?