990-91078G-037

通信接口

10-15 kVA 400 V UPS

  1. 干接点

  2. 并机端口

  3. USB(用于维护)

  4. RS485

  5. RS232(用于维护)

  6. 网络管理卡 (NMC)

  7. 冷启动(可选)

20-30 kVA 400 V / 10-15 kVA 208 V UPS

  1. 干接点

  2. 并机端口

  3. USB(用于维护)

  4. RS485

  5. RS232(用于维护)

  6. 网络管理卡 (NMC)

  7. 冷启动(可选)

40 kVA 400 V / 20 kVA 208 V UPS

  1. 干接点

  2. 并机端口

  3. USB(用于维护)

  4. RS485

  5. RS232(用于维护)

  6. 网络管理卡 (NMC)

  7. 冷启动(可选)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?