990-91078G-037

从托盘上卸下 UPS

  1. 使用叉车将 UPS 移至最终安装区域。
  2. 从 UPS 上拆下运输包装材料和斜坡板。
  3. 将斜坡板放置在托盘上并用随附的螺栓进行固定。
  4. 松开螺栓并拆下运输固定支架。丢弃固定支架。
  5. 将 UPS 小心推下托盘。
  6. 将 UPS 移至最终安装位置并锁定脚轮。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?