Présentation d'un système en parallèle
| MIB | Disjoncteur d'entrée secteur |
| BIB | Disjoncteur d'entrée bypass |
| UIB | Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unitéDisjoncteur d'entrée de l'unité |
| SSIB | Interrupteur d'entrée du commutateur statiqueDisjoncteur d'entrée du commutateur statique |
| UOB | Interrupteur de sortie de l'unitéDisjoncteur de sortie de l'unité |
| Ext. UOB | Disjoncteur de sortie de l'unité externe |
| MBB | Interrupteur du bypass de maintenanceDisjoncteur du bypass de maintenance |
| Ext. MBB | Interrupteur du bypass de maintenance externe |
| SIB | Disjoncteur d'isolation du système |
| BB | Disjoncteur batterie |
L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du bypass, du commutateur statique et de la formation de câble.
| AVIS |
|---|
|
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge
en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations
suivantes s'appliquent :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|