990-91078F-012

Retirer l'ASI de la palette

  1. Déplacez l'ASI vers son emplacement d'installation final à l'aide d'un chariot élévateur.
  2. Retirez les éléments de colisage et la rampe de l'ASI.
  3. Placez la rampe sur la palette et fixez-la à l'aide des vis fournies.
  4. Desserrez les vis et retirez les supports d'expédition. Mettez ces derniers au rebut.
  5. Descendez l'ASI de la palette.
  6. Déplacez l'ASI vers son emplacement final et verrouillez les roues.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?