990-91078G-017

Panoramica del sistema in parallelo

MIB Sezionatore/interruttore di ingresso dell'alimentazione di rete
BIB Sezionatore/interruttore di ingresso bypass
UIB Sezionatore/interruttore di ingresso unitàInterruttore di ingresso unità
SSIB Sezionatore/interruttore ingresso commutatore staticoInterruttore ingresso commutatore statico
UOB Sezionatore/interruttore di uscita unitàInterruttore di uscita unità
Ext. UOB Sezionatore/interruttore di uscita unità esterno
MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzioneInterruttore bypass di manutenzione
Ext. MBB Sezionatore/interruttore bypass di manutenzione esterno
SIB Interruttore/sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
NOTA: Fai riferimento a Appendice: Dettagli interruttore/sezionatore per informazioni sul tipo di dispositivo di disconnessione.
NOTA: Nei sistemi in parallelo con bypass di manutenzione esterno MBB, gli interruttori di bypass di manutenzione esterni MBB devono essere bloccati in posizione aperta (spenti).

UPS per batterie esterne

In un sistema UPS in parallelo, l'impedenza dei percorsi di bypass deve essere controllata. Quando si opera in modalità bypass, la condivisione del carico in parallelo è determinata dall'impedenza totale del percorso di bypass, che include i cavi, il quadro elettrico, il commutatore statico e la configurazione dei cavi.

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
  • Tutti i cavi di bypass devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di uscita devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS.
  • I cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza per tutti gli UPS di un sistema con singola rete di alimentazione.
  • È necessario seguire le raccomandazioni per la configurazione dei cavi.
  • La reattanza della configurazione delle sbarre nel commutatore di bypass/ingresso e uscita deve essere la stessa per tutti gli UPS.
La mancata osservanza delle raccomandazioni di cui sopra potrebbe causare una condivisione irregolare del carico in modalità bypass e un sovraccarico dei singoli UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?