990-91078F-012

Raccorder les câbles d'alimentation dans l'ASI 20-30 kVA 400 V / 10-15 kVA 208 V

  1. Vérifiez que tous les disjoncteurs sont ouverts.
  2. Retirez le capot du boîtier de câblage.

    Vue arrière

  3. Dans les systèmes à alimentation secteur double, retirez les trois supports d'alimentation secteur simple.
  4. Acheminez les câbles d'alimentation via le boîtier de câblage.
  5. Raccordez le câble PE à la borne PE.
  6. Raccordez les câbles d'entrée, de sortie et de bypass (le cas échéant).
  7. Raccordez les câbles de batterie.
  8. Réinstallez le capot du boîtier de câblage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?