990-91078F-005

Anschließen der Leistungskabel in der USV 20–30 kVA 400 V/10–15 kVA 208 V

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
  2. Nehmen Sie die Abdeckung der Kabelbox ab.

    Rückansicht

  3. In Systemen mit zweifachem Netzanschluss entfernen Sie die drei Sammelschienen für einfachen Netzanschluss.
  4. Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Kabelbox.
  5. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
  6. Schließen Sie die Eingangs-, Ausgangs- und (sofern relevant) Bypass-Kabel an.
  7. Schließen Sie die Batteriekabel an.
  8. Bringen Sie die Abdeckung der Kabelbox wieder an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?