990-91078D-024

Conexão dos cabos de energia ao nobreak de 20–30 kVA

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (desligado).
  2. Remova a tampa da caixa de conduítes.

    Vista traseira do nobreak de 20–30 kVA

  3. Em sistemas de alimentação dupla, remova os três suportes de alimentação elétrica simples.

    Vista traseira do nobreak de 20–30 kVA

  4. Passe os cabos de energia pela caixa de conduítes.
  5. Conecte o cabo de PE ao terminal PE.

    Vista traseira do nobreak de 20–30 kVA

  6. Conecte os cabos de entrada, saída e bypass (se aplicável).
  7. Conecte os cabos da bateria.
  8. Coloque novamente a tampa da caixa de conduítes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?