990-91216D-006

Retirada del puente del neutro

NOTA: El puente del neutro hace una conexión con perno en el neutro para que el neutro no se desconecte al abrir el disyuntor de cuatro polos.
NOTA: Retire los puentes del neutro en una instalación de Galaxy VS únicamente si es un requisito local. La eliminación de los puentes del neutro es una opción en una instalación de Galaxy VS.
NOTA: Retire siempre los puentes del neutro en una instalación de Easy UPS 3S y en una instalación de Easy UPS 3M. La retirada de los puentes del neutro es obligatoria en una instalación de Easy UPS 3S y en una instalación de Easy UPS 3M.
  1. Retire los puentes del neutro (cable y/o barra colectora) entre UOB1 y UOB2. Vuelva a instalar los tornillos en la misma posición.
  2. Retire los puentes del neutro en el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) (cable o barra colectora).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.