990-91216D-007

Στερέωση παράλληλου πίνακα παράκαμψης συντήρησης στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Στερεώστε τον παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης σε τοίχο ή σε σχάρα που είναι δομικά ασφαλής και σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της μονάδας.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό ανάλογα με τον τύπο του τοίχου ή της σχάρας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Μετρήστε και επισημάνετε τις τέσσερις θέσεις των οπών τοποθέτησης στον τοίχο.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Ανοίξτε οπές σε κάθε μία από τις τέσσερις επισημασμένες θέσεις και τοποθετήστε τους κοχλίες στερέωσης.
  3. Αφαιρέστε τις βίδες και ανοίξτε την εσωτερική θύρα στον παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης.
  4. Στερεώστε τον παράλληλο πίνακα παράκαμψης συντήρησης στον τοίχο.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.