990-91216D-034

Paralel Bakım Bypass Panelini Duvara Monte Etme

DİKKAT
YARALANMA VEYA EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Paralel bakım bypass panelini bir duvara veya yapısal olarak sağlam ve ünite ağırlığını destekleyebilecek bir rafa monte edin.
  • Duvar/raf türü için uygun donanım kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Ölçüp, duvarda dört montaj deliği noktası işaretleyin.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. İşaretlenen dört noktanın her birinde delikler açın ve sabitleme civatalarını monte edin.
  3. Vidaları sökün ve paralel bakım bypass panelindeki iç kapağı açın.
  4. Paralel bakım bypass panelini duvara monte edin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.