990-91216B-016

Pasangkan Panel Bypass Pemeliharaan Paralel ke Dinding

PERHATIAN
Risiko cedera atau kerusakan alat
  • Pasangkan panel bypass pemeliharaan paralel ke dinding atau rak yang secara struktur aman dan mampu menopang berat unit.
  • Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis dinding/rak terkait.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
  1. Ukur dan tandai keempat lokasi lubang pemasangan di dinding.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Bor lubang di keempat lokasi yang telah ditandai dan pasangkan baut jangkar.
  3. Lepaskan sekrup dan buka pintu bagian dalam panel bypass pemeliharaan paralel.
  4. Pasangkan panel bypass pemeliharaan paralel ke dinding.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.